请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:F28M35H52C 主题中讨论的其他部件:controlSUITE, SysBIOS
我从2012年开始跨TI e2e帖子进行访问,用户提到他使用了TI提供的示例,该示例针对 电力线通信,并使用IPC在M3和C28之间传输数据。
用户提到此示例包括M3端的FreeRTOS和C28端的TI-RTOS。 这让我想知道他从哪里找到这个例子,因为我正在尝试将FreeRTOS移植到M3核心上,这个例子将为我打开一个全新的维度!!
您的TI工程师能否帮助我在线找到此示例? 因为我在controlSUITE上找不到它!! 以下是指向开机自检的链接。
e2e.ti.com/.../190363
正在寻找回复…
谢谢