This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:FreeRTOS Cconcto F28M35H52C的示例

Guru**** 2585885 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655747/f28m35h52c-freertos-example-for-concerto-f28m35h52c

部件号:F28M35H52C
主题中讨论的其他部件:controlSUITESysBIOS

我从2012年开始跨TI e2e帖子进行访问,用户提到他使用了TI提供的示例,该示例针对 电力线通信,并使用IPC在M3和C28之间传输数据。

用户提到此示例包括M3端的FreeRTOS和C28端的TI-RTOS。 这让我想知道他从哪里找到这个例子,因为我正在尝试将FreeRTOS移植到M3核心上,这个例子将为我打开一个全新的维度!!  

您的TI工程师能否帮助我在线找到此示例? 因为我在controlSUITE上找不到它!! 以下是指向开机自检的链接。

e2e.ti.com/.../190363

正在寻找回复…

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Preetham:

    您可以尝试在C28x而不是M3上执行此操作:
    e2e.ti.com/.../54.3745万

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gautam:

    我以前遇到过这个端口,它专门针对Concerto设备上的C28内核。  

    但我特别想了解一下这一存在于某处的TI示例! M3的FreeRTOS端口是什么?

    您知道这个例子吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我自己不熟悉这个例子,但我已经联系了一些更熟悉我们PLC软件的同事,看看他们是否知道。 我会告诉你我发现了什么。

    Whitney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我进行了一些搜索和询问,但很遗憾没有找到任何此描述。 一些PLC示例(可在TI.com上找到,与controlSUITE不同)提到SysBIOS,但我没有看到任何有关FreeRTOS的信息。

    您是否尝试过为其它基于TI M3的MCU搜索FreeRTOS实施? 它们应该是一个不错的起点,因为硬件非常相似。

    Whitney