This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F240:符合RoHS 3?

Guru**** 2585825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654441/tms320f240-rohs-3-compliant

部件号:TMS320F240

您好,

 

我的客户有TMS320F240PQ库存,他知道这些部件符合RoHS2。

TMS320F240PQ是否符合欧盟2015年发布的指令2015/863的RoHS 3认证?

 

提前感谢您的帮助。

 

此致,

乐天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备的RoHS状态可在以下位置确定:

    http://www.ti.com/quality/docs/materialcontentsearch.tsp#resultstable

    了解您的问题是关于RoHS3的。 考虑到这些设备在2013年左右达到了停产(EOL)状态,它们不太可能达到2015年发布的某些标准。 尽管如此,我仍在努力寻找答案。

     

    尽管如此,请注意,此设备的调试/开发支持非常有限。 用于此设备的工具链现在已过时。 请考虑在新项目中使用新一代C2000器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见 http://www.ti.com/lit/ml/szzq088i/szzq088i.pdf上TI的证书。 虽然它没有专门命名RoHS 3,但第一项声明指出,我们将RoHS合规性定义为符合RoHS 1,RoHS 2和(EU) 2015/863中的四种邻苯二甲酸盐。  限制四种邻苯二甲酸盐的这一合规性符合RoHS 3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh:

    非常感谢您的回复和帮助!

    此致,

    乐天