部件号:TMS320F240
您好,
我的客户有TMS320F240PQ库存,他知道这些部件符合RoHS2。
TMS320F240PQ是否符合欧盟2015年发布的指令2015/863的RoHS 3认证?
提前感谢您的帮助。
此致,
乐天
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:TMS320F240
您好,
我的客户有TMS320F240PQ库存,他知道这些部件符合RoHS2。
TMS320F240PQ是否符合欧盟2015年发布的指令2015/863的RoHS 3认证?
提前感谢您的帮助。
此致,
乐天
设备的RoHS状态可在以下位置确定:
http://www.ti.com/quality/docs/materialcontentsearch.tsp#resultstable
了解您的问题是关于RoHS3的。 考虑到这些设备在2013年左右达到了停产(EOL)状态,它们不太可能达到2015年发布的某些标准。 尽管如此,我仍在努力寻找答案。
尽管如此,请注意,此设备的调试/开发支持非常有限。 用于此设备的工具链现在已过时。 请考虑在新项目中使用新一代C2000器件。
请参见 http://www.ti.com/lit/ml/szzq088i/szzq088i.pdf上TI的证书。 虽然它没有专门命名RoHS 3,但第一项声明指出,我们将RoHS合规性定义为符合RoHS 1,RoHS 2和(EU) 2015/863中的四种邻苯二甲酸盐。 限制四种邻苯二甲酸盐的这一合规性符合RoHS 3。