您好,
我的客户要求TI提供答案。 请您帮助我们吗?
我的客户问题是:所有闪存位 似乎都受ECC保护,但是否正确 ?
我认为是的。
带标题 部件TMS320F2.8377万D具有以下闪存:
- TI OTP
-用户可配置DSCM OTP
-扇区A~N
然后,每个 区域都有自己的ECC区域,大小为1/8。
我已经阅读了以下几页:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户要求TI提供答案。 请您帮助我们吗?
我的客户问题是:所有闪存位 似乎都受ECC保护,但是否正确 ?
我认为是的。
带标题 部件TMS320F2.8377万D具有以下闪存:
- TI OTP
-用户可配置DSCM OTP
-扇区A~N
然后,每个 区域都有自己的ECC区域,大小为1/8。
我已经阅读了以下几页:
瓦姆西
感谢 您的回复。 它 可能解释了我的客户问题。
因此,让我再次确认以下四个地点不受ECC保护。 正确吗?:
-CPU1,0x7万-0x7800f</s>7800
-CPU1,0x7.02万-0x7820f</s>7820
- CPU2,0x7万-0x7800f</s>7800
- CPU2,0x7.02万-0x7820f</s>7820
- CPU1,0x7.8万-0x7800f //7800 //已在2018年1月11日纠正
-CPU1,0x7.82万-0x7820f</s>7820
- CPU2,0x7.8万-0x7800f</s>7800
- CPU2,0x7.82万-0x7820f</s>7820
Hideaki-san,
以下详细信息在2.13 TRM.TRM的1.5 链接指针和区域选择部分中提供。
除链接指针位置之外的所有OTP位置均受ECC保护。 由于链接指针位置不受ECC保护,因此提供了三个需要使用相同值进行编程的链接指针。 通过比较所有三个值(按位投票逻辑),对所有链接指针执行虚拟读取时,链接指针的最终值在硬件中得到解析。
是的,您在图中突出显示的位置不受ECC保护。
关于您在文本中提到的四个内存范围,您有什么问题?
谢谢,此致,
Vamsi