This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:整个闪存位都受ECC保护

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655092/tms320f28377d-whole-the-flash-memory-bits-are-protected-by-the-ecc

部件号:TMS320F2.8377万D

您好,

我的客户要求TI提供答案。 请您帮助我们吗?

我的客户问题是:所有闪存位 似乎都受ECC保护,但是否正确 ?

我认为是的。

带标题 部件TMS320F2.8377万D具有以下闪存:

- TI OTP

-用户可配置DSCM OTP

-扇区A~N

然后,每个 区域都有自己的ECC区域,大小为1/8。

我已经阅读了以下几页:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki-san,

    是的,ECC涵盖所有内容。

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦姆西
    感谢您的快速回复。 非常乐于助人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki-san,

    请注意,DCSM OTP区域中的链接指针位置不在ECC范围内。 如您在TRM中所注意到的,只要区域选择块需要更新,就可以对这些位置进行编程。

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦姆西
    感谢 您的回复。  它 可能解释了我的客户问题。
    因此,让我再次确认以下四个地点不受ECC保护。 正确吗?:
    -CPU1,0x7万-0x7800f</s>7800
    -CPU1,0x7.02万-0x7820f</s>7820
    - CPU2,0x7万-0x7800f</s>7800
    - CPU2,0x7.02万-0x7820f</s>7820

    - CPU1,0x7.8万-0x7800f     //7800 //已在2018年1月11日纠正
    -CPU1,0x7.82万-0x7820f</s>7820
    - CPU2,0x7.8万-0x7800f</s>7800
    - CPU2,0x7.82万-0x7820f</s>7820


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-san,

    以下详细信息在2.13 TRM.TRM的1.5 链接指针和区域选择部分中提供。  

    除链接指针位置之外的所有OTP位置均受ECC保护。 由于链接指针位置不受ECC保护,因此提供了三个需要使用相同值进行编程的链接指针。 通过比较所有三个值(按位投票逻辑),对所有链接指针执行虚拟读取时,链接指针的最终值在硬件中得到解析。

    是的,您在图中突出显示的位置不受ECC保护。

    关于您在文本中提到的四个内存范围,您有什么问题?

    谢谢,此致,

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦姆西
    感谢您的解释。 非常清楚。
    让我再次与客户交谈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki-san,

    根据TRM,您在上面提到的新范围与链接指针位置的范围匹配。
    感谢您更新您的帖子。 它可以帮助他人。

    此致,
    Vamsi