This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-Delfino-EtherCAT:缺少演示文件

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655183/ccs-tidm-delfino-ethercat-demo-files-missing

部件号:TIDM-Delfino-EtherCAT
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在学习使用EtherCAT板与tms320f2.8379万d以及MATLAB进行通信。 我在寻找一些示例,文档中提到了一个名为“echoback demo”的示例,但我无法在CCS中找到演示文件。 有人能告诉我可以从哪里下载此示例程序的文件吗? TIA。

Sri Vignesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sri Vignesh,

    您能确切地告诉我您正在查看哪些文档吗?

     在TIDUBQ6A内,提到的唯一示例是"PDI_hal _测试_app",该示例位于示例软件下载 TIDCC35中。

    谢谢!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    在文档SPRUIF9中讨论了两个示例,一个是"PDI_hal测试应用程序",另一个称为"echoback demo",其中包含一些xml和.out文件。 我最初找不到该文件夹,现在我发现我必须运行提供的.exe文件。 这就提供了我要查找的文件夹,因此感谢您对我的问题作出回应,因为现在问题已解决。

    Sri Vignesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sri Vignesh,

    感谢您提供更新! 我很高兴您能够解决您的问题。 如果您将来有其他问题,请立即创建新帖子。

    谢谢!
    标记