请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TIDM-Delfino-EtherCAT 主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8379万D
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在学习使用EtherCAT板与tms320f2.8379万d以及MATLAB进行通信。 我在寻找一些示例,文档中提到了一个名为“echoback demo”的示例,但我无法在CCS中找到演示文件。 有人能告诉我可以从哪里下载此示例程序的文件吗? TIA。
Sri Vignesh