请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0049万 尊敬的champs:
我的客户希望在工业通信中使用一种方法在短时间内实现从一个到多个的通信,这种方法有点像EtherCAT,但简单得多,速度慢得多。
是否可以在菊花链式连接中使用FSI?
即,F28.0049万_A的TX连接到F28.0049万_B的RX,F28.0049万_B的TX连接到F28.0049万_C的RX,F28.0049万_C的TX连接到F28.0049万_A的RX
概念如下所示。 但此处的以太网已被FSI取代。
韦恩