This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万:可以在菊花链中使用FSI进行工业通信

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655084/tms320f280049-possible-to-use-fsi-in-daisy-chain-for-industrial-communication

部件号:TMS320F28.0049万

尊敬的champs:

我的客户希望在工业通信中使用一种方法在短时间内实现从一个到多个的通信,这种方法有点像EtherCAT,但简单得多,速度慢得多。

是否可以在菊花链式连接中使用FSI?

即,F28.0049万_A的TX连接到F28.0049万_B的RX,F28.0049万_B的TX连接到F28.0049万_C的RX,F28.0049万_C的TX连接到F28.0049万_A的RX

概念如下所示。 但此处的以太网已被FSI取代。

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    是的,客户可以实施此类配置。 硬件中没有专门添加的内容可方便自动转发或忽略消息。 所有这些都需要在SW中实施。

    FSI具有一些类似独立的TX和RX子模块,用户数据字段和帧标记的功能,可用于帮助链中的每个节点确定消息是否是需要处理或转发的内容。 每个消息都需要由RX模块处理以确定其有效性,然后根据需要转发至TX模块。

    这是否合理?

    此致,
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    我理解。

    感谢您提供信息。

    韦恩