This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:带AMC1305的tms320f2.8377万s

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654519/tms320f28377s-tms320f28377s-with-amc1305

部件号:TMS320F2.8377万S
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

我想知道从具有LEM电流传感器的piccolo迁移到具有AMC1305的Delfino是否有趣。

是否有文档说明如何完成此操作?

传感器和控制器之间的距离为APP。 15 cm。 这是个问题吗?

如何执行触发?

感谢您提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVS,

    您能否说明您正在使用哪个Piccolo设备?

    此致,
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.8069万 m。 我不想再使用电机库了,我认为TI在制作库方面不是很好。
    我更喜欢CPU的速度,认为LEM电流传感器有点贵。 所以,如果我可以用一些额外的成本来交换一些额外的CPU速度,而用更便宜的电流传感器,那是一个好的交易。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经联系了C2000系统解决方案团队,与您联系。

    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道有任何迁移文档,但您会发现一些控制套件项目可以作为良好的概念参考。 如果您在此位置查看项目,这可能是一个良好的起点
    C:2.0 \ti\controlSUITE\DEDAND_KITS\TMDSIDDK_v

    它可能不是全面的,而是一个合理的起点。