Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万S 主题:controlSUITE中讨论的其他部件
我想知道从具有LEM电流传感器的piccolo迁移到具有AMC1305的Delfino是否有趣。
是否有文档说明如何完成此操作?
传感器和控制器之间的距离为APP。 15 cm。 这是个问题吗?
如何执行触发?
感谢您提供信息。