请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8034万 主题中讨论的其他部件: SFRA
您好,
我们使用芯片TMS320F2.8034万来开发相位
我的项目是开发数字DCDC电源(拓扑是“相移全桥”),并使用TMS320F2.8034万作为主控制器,我将SFRA库(SFRA_IQ_Lib.lib)迁移到我的项目中,以执行频率 响应分析器,结果似乎很好。
所有SFRA数据都存储在下面的阵列中,但我不知道 Plant_MagVect & Plant_PhaseVect & OL_MagVect & OL_PhaseVect (Q16? 或其他),您能帮我检查数据格式吗?
#define SFRA_FREQ_LENGTH 100
Int32_t Plant_MagVect[SFRA_FREQ_LENG];
Int32_t Plant_PhaseVect[SFRA_FREQ_LENG];
Int32_t OL_MagVect[SFRA_FREQ_LENG];
Int32_t OL_PhaseVect[SFRA_FREQ_LENG];
Float32_t FreqVect[SFRA_FREQ_LENG];
谢谢!
Anderson