This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8034万:将SFRA IQ库"SFRA_v1_10_00_00"迁移到我的项目时出现的一些问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653968/tms320f28034-some-issues-when-migrate-the-sfra-iq-library-sfra_v1_10_00_00-to-my-project

部件号:TMS320F2.8034万
主题中讨论的其他部件: SFRA

您好,

我们使用芯片TMS320F2.8034万来开发相位  

我的项目是开发数字DCDC电源(拓扑是“相移全桥”),并使用TMS320F2.8034万作为主控制器,我将SFRA库(SFRA_IQ_Lib.lib)迁移到我的项目中,以执行频率 响应分析器,结果似乎很好。

所有SFRA数据都存储在下面的阵列中,但我不知道 Plant_MagVect & Plant_PhaseVect & OL_MagVect & OL_PhaseVect (Q16? 或其他),您能帮我检查数据格式吗?

#define SFRA_FREQ_LENGTH 100

Int32_t Plant_MagVect[SFRA_FREQ_LENG];
Int32_t Plant_PhaseVect[SFRA_FREQ_LENG];
Int32_t OL_MagVect[SFRA_FREQ_LENG];
Int32_t OL_PhaseVect[SFRA_FREQ_LENG];
Float32_t FreqVect[SFRA_FREQ_LENG];

 

谢谢!

Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heng,

    以下数组的数据类型为iQ24,但请注意,iQ24是一种表示机制,它们本身存储为整数,


    Int32_t Plant_MagVect[SFRA_FREQ_LENG];
    Int32_t Plant_PhaseVect[SFRA_FREQ_LENG];
    Int32_t OL_MagVect[SFRA_FREQ_LENG];
    Int32_t OL_PhaseVect[SFRA_FREQ_LENG];