This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:在惯性闪存中写入/读取数据

Guru**** 2583985 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654395/tms320f28377d-write-read-data-to-from-inertial-flash

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

大家好,  

是否有简单的示例演示如何将阵列写入/读取到闪存? 哪部分闪存适合执行此操作。  

在我的情况下,我需要将一些初始参数或校准数据存储到惯性闪存中。例如,PC将阵列发送到cpu02,cpu02将检查数据并将数据保存到闪存中。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海防

    闪存API库应嵌入应用程序中,以便进行运行时闪存编程。  

    对于读取,您可以像访问RAM一样访问Flash -不需要任何特殊的库。

    请访问C2000Ware_x_xx_xx_xx\device_support\f2837xd\examples\dual\flash_programming,2837,查看最新C2000Ware中提供的Flash API使用示例。

    Flash API库位于C2000Ware_x_xx_xx_xx\libraries\flash_api\f2837xd</s>2837

    Flash API文档可从C2000Ware_x_xx_xx_xx\libraries\flash_api\f2837xd\docs获得2837获得。

    谢谢,此致,
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海防

    如果可能,请在闪存中为数据保留一个扇区,以便您可以根据需要将其擦除,而不会干扰代码。

    谢谢,此致,
    Vamsi