请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 主题中讨论的其他部件:C2000WARE
大家好,
是否有简单的示例演示如何将阵列写入/读取到闪存? 哪部分闪存适合执行此操作。
在我的情况下,我需要将一些初始参数或校准数据存储到惯性闪存中。例如,PC将阵列发送到cpu02,cpu02将检查数据并将数据保存到闪存中。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
是否有简单的示例演示如何将阵列写入/读取到闪存? 哪部分闪存适合执行此操作。
在我的情况下,我需要将一些初始参数或校准数据存储到惯性闪存中。例如,PC将阵列发送到cpu02,cpu02将检查数据并将数据保存到闪存中。
海防
闪存API库应嵌入应用程序中,以便进行运行时闪存编程。
对于读取,您可以像访问RAM一样访问Flash -不需要任何特殊的库。
请访问C2000Ware_x_xx_xx_xx\device_support\f2837xd\examples\dual\flash_programming,2837,查看最新C2000Ware中提供的Flash API使用示例。
Flash API库位于C2000Ware_x_xx_xx_xx\libraries\flash_api\f2837xd</s>2837
Flash API文档可从C2000Ware_x_xx_xx_xx\libraries\flash_api\f2837xd\docs获得2837获得。
谢谢,此致,
Vamsi