This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8069万M:使模拟信号平滑

Guru**** 2582445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653839/launchxl-f28069m-smoothing-the-analog-signal

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M

您好,

我从传感器获得了sin / cos波,我想在将其发送到ADC并获得位置之前使其平滑。 Lauchpad是否有过滤信号的功能?  

两个图片仅位于相同的转子位置,并在不同的时间捕获。 但第一个信号失真了,我只希望我的信号平滑。

我将使用Simulink,我可以通过制作滤波器模型(FIR)来进行信号过滤,但我不明白我的微控制器将如何读取这些信号?

有什么办法吗?

谢谢你

-Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul,
    我认为有两个选项:
    1)对于一些简单的RC低通滤波器,没有"干净"的填充点,但在2.8069万 LP的底部,您很可能会从模拟输入引脚焊接到VSSA引脚;特别是,如果您在输入中选择A7/B7,则更有可能。 从波形看,这看起来就像更高频率的噪声在正弦波的顶部。 这可能是一个试运转,也许当您弄清楚哪种滤清器足够时,您可以设计一个带有此滤清器的增压器组件,甚至是一个填充了活性滤清器的组件。

    2)您提到上述两个示波器图捕获相同的信号,只是不同的时间点。 您是否知道第一幅图中所示的噪音来源? 如果可能,您可以将ADC编程为仅在不存在噪声时采样,这将消除滤波的需要。

    让我知道其中一种方法是否可行;当然,如果我们确定噪音的原因,则可以使用阻气门或电感器(只需猜测来源)来抑制噪音,这也可能有帮助。

    此致,
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    我抓住了我的问题。 这是我愚蠢的振荡器没有正确触发。 然后,我将输入单个连接到一个通道,并测量第二个通道上的输出,它确实正确触发,现在我获得了更好的信号。

    谢谢你

    此致

    拉胡尔