请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M 您好,
我从传感器获得了sin / cos波,我想在将其发送到ADC并获得位置之前使其平滑。 Lauchpad是否有过滤信号的功能?
两个图片仅位于相同的转子位置,并在不同的时间捕获。 但第一个信号失真了,我只希望我的信号平滑。
我将使用Simulink,我可以通过制作滤波器模型(FIR)来进行信号过滤,但我不明白我的微控制器将如何读取这些信号?
有什么办法吗?
谢谢你
-Rahul