请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 我有一个应用程序,我想为两个外部设备(一个主IC和一个从IC)设置两个SPI控制器。 我的首选解决方案是SPI-A 是支持DMA的CPU1主控制器,SPI-B是CLA1从控制器FIFO。 我看到外设 帧2 (CpuSysRegs.SECMSEL.bit.PF2SEL)必须设置为CLA或DMA作为辅助主中继器。 这是否意味着我不能允许DMA 同时访问SPI-A主控,而CLA则访问SPI-B从控制器?