This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:CAN DMA可以访问SPI-A,而CLA可以访问SPI-B

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653927/tms320f28379d-can-dma-have-access-to-spi-a-while-cla-has-access-to-spi-b

部件号:TMS320F2.8379万D

我有一个应用程序,我想为两个外部设备(一个主IC和一个从IC)设置两个SPI控制器。  我的首选解决方案是SPI-A 是支持DMA的CPU1主控制器,SPI-B是CLA1从控制器FIFO。  我看到外设 帧2 (CpuSysRegs.SECMSEL.bit.PF2SEL)必须设置为CLA或DMA作为辅助主中继器。  这是否意味着我不能允许DMA 同时访问SPI-A主控,而CLA则访问SPI-B从控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    [引述]这是否意味着我不能允许DMA 同时访问SPI-A主控,而CLA则访问SPI-B从属? [/引述]

    是的,您的理解是正确的。 对所有SPI的访问可以是来自同一CPU子系统的CLA或DMA (例如 CPU1)。 但您可以从CPU1 DMA访问SPI-A,从CPU2 CLA访问SPI-B。

    此致

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan,

    您的评估是正确的。 不能将CLA与SPIB一起使用,将DMA与SPIA一起使用。 对于每个外设帧,它都是一种全或全不的方案。 这种情况下的一个潜在解决方法是在一个CPU子系统上使用SPIA,而在另一个CPU子系统上使用SPIB。 由于每个CPU子系统都有自己的CLA和DMA,因此您可以单独使用它们。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您花时间确认并提供一个好的替代方案。
    请注意,
    Ryan