工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我将要设计一个带有TMS320F2.8027万F微控制器的PCB。 在进一步的项目中,我使用了使用FT2232H的XDS100v2编程器。
现在,我想允许通过PCB上的USB连接直接进行编程。 因为我必须用手焊接它,所以我想使用FT2232D设备,而不是FT2232H。 只是为了确保我想问一下,这是否可以正常工作? 因为在每个编程参考中,我都发现推荐使用FT2232H设备。
此致,
马丁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我将要设计一个带有TMS320F2.8027万F微控制器的PCB。 在进一步的项目中,我使用了使用FT2232H的XDS100v2编程器。
现在,我想允许通过PCB上的USB连接直接进行编程。 因为我必须用手焊接它,所以我想使用FT2232D设备,而不是FT2232H。 只是为了确保我想问一下,这是否可以正常工作? 因为在每个编程参考中,我都发现推荐使用FT2232H设备。
此致,
马丁
2018年02月01日 后编辑:
在下面的POST中将"H"更正为"D"。
-科迪
----------------------------------
Martin,
我不是该领域的专家,但是"D"设备速度较慢,因此可能会导致一些波特率问题,至少它的编程速度会变慢。 你可以在下面找到Rafael的一篇文章,对它进行了很好的解释。
e2e.ti.com/.../17.6295万
此致,
科迪