This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万F:TMS320F2.8027万F编程

Guru**** 2584485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653198/ccs-tms320f28027f-tms320f28027f-programming

部件号:TMS320F2.8027万F

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我将要设计一个带有TMS320F2.8027万F微控制器的PCB。 在进一步的项目中,我使用了使用FT2232H的XDS100v2编程器。

现在,我想允许通过PCB上的USB连接直接进行编程。 因为我必须用手焊接它,所以我想使用FT2232D设备,而不是FT2232H。 只是为了确保我想问一下,这是否可以正常工作? 因为在每个编程参考中,我都发现推荐使用FT2232H设备。

此致,

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2018年02月01日 后编辑:
        在下面的POST中将"H"更正为"D"。

    -科迪  

    ----------------------------------

    Martin,
    我不是该领域的专家,但是"D"设备速度较慢,因此可能会导致一些波特率问题,至少它的编程速度会变慢。 你可以在下面找到Rafael的一篇文章,对它进行了很好的解释。

    e2e.ti.com/.../17.6295万

    此致,
    科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答Cody!

    很抱歉,我自己找不到该线程。

    我们将使用外部调试器。 您是否知道XDS100v3或XDS110探头与F2.8027万微控制器的兼容性?

    此致,

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin,没问题,这就是我来这里的原因!

    XDS100v3和XDS110都支持F2.8027万! 它们都是高质量的低成本仿真器,两者都应满足您的需求。

    再看看 XDS200 ,它提供了更好的性能。 您必须决定哪一个最适合您的需求!

    此致,
    科迪