请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
可能是我对TI命名惯例不熟悉的一个基本问题。 我们正在使用带有Code Composer的TMS320F2.8035万。 我一直在寻找一个数据类型表,特别想知道每种类型所代表的位数。 在技术文档页面(www.ti.com/.../technicaldocuments) 上,有一个名为“TMS320C28x优化C/C++编译器用户指南”的文档。 6.4 部分中的表格正是我想要的。 我想确认,该文档适用于TMS320F2.8035万,因为它的标题是TMS320C28x,没有提及TMS320F2.8035万。 TMS320C28x和TMS320F2.8035万之间的关系是什么?
谢谢