This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:C/C++数据类型

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653643/ccs-tms320f28035-c-c-data-types

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

可能是我对TI命名惯例不熟悉的一个基本问题。 我们正在使用带有Code Composer的TMS320F2.8035万。 我一直在寻找一个数据类型表,特别想知道每种类型所代表的位数。 在技术文档页面(www.ti.com/.../technicaldocuments) 上,有一个名为“TMS320C28x优化C/C++编译器用户指南”的文档。 6.4 部分中的表格正是我想要的。 我想确认,该文档适用于TMS320F2.8035万,因为它的标题是TMS320C28x,没有提及TMS320F2.8035万。 TMS320C28x和TMS320F2.8035万之间的关系是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    “TMS320C28x”是具有“C28x”内核的器件的通用名称。 您所参考的文档适用于2.8035万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢