This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-F2.8069万M:设备已销毁

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653209/rtos-launchxl-f28069m-device-destroyed

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:controlSUITETMDSRSLVR

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我想从J3引脚上的引脚27 (ADCINA0)读取ADC值,并且我有来自相同J3引脚21的输入+5V,并且希望相应地闪烁LED。 我不明白为什么我的设备停止工作。 这是我第二次销毁设备。 当我连接时,它发出的噪音很小,然后所有LED都熄灭。

有什么办法解决这个问题的想法吗?

此致

拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul,

    F2.8069万不具有5V容限。 有效输入电压通常为0V至3.3V。 将5V电压驱动至任何F2.8069万引脚可能会永久损坏设备。

    5V电源包括在内,用于为其他电路供电,并与使用5V电源的BoosterPacks保持兼容。

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tommy:

    是否有办法通过更换IC来解决问题,或者它已经是一件垃圾?

    谢谢你

    此致
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul,

    它取决于暴露于5V的水平。 短时间的瞬时暴露通常会限制针脚的损坏。 长时间的暴露可能会烧坏F2.8069万内的更多关键电路。

    如果ADCINA0是唯一暴露在5V电压下的引脚,则F2.8069万很可能是唯一遭受损坏的组件。 我怀疑PCB和其他主板组件正常。 您应该能够检查电源和XDS100的指示灯,以确认它们是否按预期工作。

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Tommy:

    感谢您的解释。  

    我还有一个问题要问。 我的电机带有解析器作为位置传感器。 我将从解析器获得的信号是最高电压振幅为10V的sin和cos。请参阅附件。  

    如果启动板(特别是ADC)的最大电压仅为3.3V,那么如何使用ADC引脚读取这些具有更高电压的信号? 因为我必须将这些信号转换为数字值,以便进行位置反馈。

    此致

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul,

    运算放大器可用于降低电压并将电压偏移到3.3V范围。 您可以在controlSUITE中查看TMDSSLVR_v 1.0 示意图以供参考。

    汤米