请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M 主题中讨论的其他部件:controlSUITE, TMDSRSLVR
工具/软件:TI-RTOS
您好,
我想从J3引脚上的引脚27 (ADCINA0)读取ADC值,并且我有来自相同J3引脚21的输入+5V,并且希望相应地闪烁LED。 我不明白为什么我的设备停止工作。 这是我第二次销毁设备。 当我连接时,它发出的噪音很小,然后所有LED都熄灭。
有什么办法解决这个问题的想法吗?
此致
拉胡尔