请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8301-69M-Kit 主题中讨论的其他部件:MOTORWARE
您好,
我正在构建自己的硬件,它应该能够使用大约500A的电流。
我在一些帖子中看到,由于iQ24被限制为+-124,我必须将A更改为Ka,这是正确的吗?
示例:
e2e.ti.com/.../56.3588万
我想在一辆小型汽车(带油门)中使用它,但我不确定应该使用电流控制器还是速度控制器。
您会推荐什么?
目前,当前控制器比速度控制器工作更好,但存在一个小问题。 当我过快地增加IQ)参考时,马达开始抖动,声音也不是很好。
我不知道怎么处理。 我使用lab5a,但调节pid没有太大变化。 我在另一篇文章中看到,坡道可能是一个解决方案。 我知道您可以使用轨迹模块,但我不确定如何,能否有人向我解释一下?
谢谢