请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TMDSCNCD2.8069万MISO, MOTORWARE尊敬的先生:
我想使用instaspin.it运行10千瓦以上的马达吗?
如果可能,请帮助我对硬件和软件进行哪些更改
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我想使用instaspin.it运行10千瓦以上的马达吗?
如果可能,请帮助我对硬件和软件进行哪些更改
我们正在 定制硬件上使用带TMS320F2.8069万M-PZT处理器的TMDSCNCD2.8069万MISO控制卡,该处理器使用电流传感器进行电流测量,并使用类似的电阻分压器进行电压测量。 我们正在尝试使用Motorware 18 lab2b (与lab2a相同,但从RAM/flash而非ROM运行)来识别5 hp电机和20 hp电机(均为3相230V/60Hz交流感应电机)。
在电机ID过程的锁定转子部分,我们获得纳诺-亨里斯的串联电感值;比我们预期的这些尺寸/容量的ACIM小得多。
我们没有足够的铭牌参数来确定系列电感值应该是什么,因此我们希望汽车器具ID流程会有所帮助,但对于这些尺寸的电机似乎没有这样做。
我们能够使用上述硬件和TI控制卡及处理器成功识别Marathon Electric 5K33GN2A电机。 虽然它是1/4马力,但也是三相230V/60Hz交流感应电动机。
是否确定了用于识别大容量交流感应电机的任何变通办法? 或者是否有解决此类电机识别问题的时间表?
感谢您的考虑。