This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用Instaspin运行大功率马达

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661654/how-to-run-heavy-kwatt-motor-with-instaspin

主题中讨论的其他部件:TMDSCNCD2.8069万MISOMOTORWARE

尊敬的先生:

          我想使用instaspin.it运行10千瓦以上的马达吗?

如果可能,请帮助我对硬件和软件进行哪些更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电机是什么类型? ACI或PMSM。 instaSPIN已在识别和运行方面证实具有此类功率PMSM,但在识别转子锁定时,ACI很难识别。 低功率和高功率电动机的硬件与电流和电压感应相似,大多数高功率电动机使用电流传感器进行电流感应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在 定制硬件上使用带TMS320F2.8069万M-PZT处理器的TMDSCNCD2.8069万MISO控制卡,该处理器使用电流传感器进行电流测量,并使用类似的电阻分压器进行电压测量。 我们正在尝试使用Motorware 18 lab2b (与lab2a相同,但从RAM/flash而非ROM运行)来识别5 hp电机和20 hp电机(均为3相230V/60Hz交流感应电机)。

    在电机ID过程的锁定转子部分,我们获得纳诺-亨里斯的串联电感值;比我们预期的这些尺寸/容量的ACIM小得多。

    我们没有足够的铭牌参数来确定系列电感值应该是什么,因此我们希望汽车器具ID流程会有所帮助,但对于这些尺寸的电机似乎没有这样做。

    我们能够使用上述硬件和TI控制卡及处理器成功识别Marathon Electric 5K33GN2A电机。 虽然它是1/4马力,但也是三相230V/60Hz交流感应电动机。

    是否确定了用于识别大容量交流感应电机的任何变通办法? 或者是否有解决此类电机识别问题的时间表?

    感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾,我们目前没有ACIM ID流程的解决方法。 只是为了确认,您在获得极小系列电感的情况下无法锁定转子?

    Sean