This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:关于CLA的疑问

Guru**** 2530440 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663644/ccs-tms320f28377s-doubt-regarding-cla

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试使用C2000软件中提供的CLA代码时,我收到了这些警告。我认为它与链接器命令文件有关。如何解决此问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    听起来代码使用节名.sratchpad,Cla1Prog,...,但这些名称在Linker命令文件中丢失,无法将其放在这些节中。 因此会发出警告

    您尝试编译的示例是什么?您正在构建C2000WARE的哪个项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak您好,

    您是否仍在寻求有关此问题的帮助或您的问题已解决?

    此致,
    Sudharsanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉未关闭此线程。问题已解决。非常感谢。