This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:F2.8335万

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663689/tms320f28335-f28335

部件号:TMS320F2.8335万

您好,

1.请告诉我,我可以在ePWM输出脉冲之间执行"和"或"操作吗?

2.如何在F2.8335万中生成上升边脉冲?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Swami:

    1. 请告诉我,我可以在ePWM输出脉冲之间执行"AND (和)"或"OR"操作吗?[/QUOT]

    您的意思是PWM通道之间的逻辑操作吗? 如果是,则不能直接进行。

    2. 如何在F2.8335万中生成上升边缘脉冲?[/QUOT]

    您能否向我们介绍更多信息? 是否要在外部上升边缘信号上生成PWM信号或相同信号?  

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gautam:

    1.如何在PWM输出之间执行逻辑操作?

    2. 从ePWM输出中,我要生成固定宽度的上升边缘脉冲。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swami,

    您可以将PWM配置为输出固定宽度的高脉冲。 如果您希望它以常规频率显示,则应配置TBPRD以匹配该时间段。 可以使用比较寄存器之一来配置脉冲宽度。

    完整详细信息可在 ePWM UG中找到

    此致,

    科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swami,
    由于不活动,我将关闭该主题,如果您有更多问题,请随时开始新的主题。

    此致,
    科迪