请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 您好,
1.请告诉我,我可以在ePWM输出脉冲之间执行"和"或"操作吗?
2.如何在F2.8335万中生成上升边脉冲?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
1.请告诉我,我可以在ePWM输出脉冲之间执行"和"或"操作吗?
2.如何在F2.8335万中生成上升边脉冲?
谢谢!
Swami,
您可以将PWM配置为输出固定宽度的高脉冲。 如果您希望它以常规频率显示,则应配置TBPRD以匹配该时间段。 可以使用比较寄存器之一来配置脉冲宽度。
完整详细信息可在 ePWM UG中找到。
此致,
科迪