请为我们提供以下部件号TMS320F2.8335万的症状反馈或解决方案
- 症状
:P/N = TMS320F2.8335万在0至-32`C的低温环境下启动时发生引导偏差
- 在低温启动时DSP板的本地状态。
:电源3.3V,1.9V正常,重置正常(与正常温度启动相同)
- DSP上的环境因素
:CCS版本3.3 .82.13
BIOS版本5.41 .10.36
代码生成版本5.2 ................................................................11.
- 启动时出现故障现象。
:在程序中初始化DSP时,出现InitXintF()函数错误;无法启动,因为在本地区域初始化时出现无限循环。
- 历史
:2015~2016年期间生产中没有出现问题或任何缺陷错误,2017年首次出现问题,我们在2018年制造的大多数主板都有连续症状(错误发生)。
另外,相同类型的其它主板也有相同的症状。
从我们的角度来看,我们估计DSP BIOS中实施的固件会出现这种典型症状。 似乎DSP芯片本身的其他功能或功能已经升级,因为此症状在某个时候突然出现。
总之,我们在2015~2016年制造的先前DSP板没有出现问题或任何缺陷错误。 此时,我们想请您仔细查看此DSP本身。
Q1)是否有任何相关查询面临与我们类似的情况?
问题2)是否仅在BIOS版本中出现?
问题3)我们会考虑审核哪个部分?
或者,如果您可以安排时间表来支持我们自己,那将是如此值得赞赏。