This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:P/N = TMS320F2.8335万在0至-32`C的低温环境下启动时发生引导偏差

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662290/tms320f28335-p-n-tms320f28335-occurs-booting-defection-while-it-is-on-boot-at-low-temperature-environment-between-0-to--32-c

部件号:TMS320F2.8335万

请为我们提供以下部件号TMS320F2.8335万的症状反馈或解决方案

  1. 症状

:P/N = TMS320F2.8335万在0至-32`C的低温环境下启动时发生引导偏差

  1. 在低温启动时DSP板的本地状态。

:电源3.3V,1.9V正常,重置正常(与正常温度启动相同)

  1. DSP上的环境因素

:CCS版本3.3 .82.13

BIOS版本5.41 .10.36

代码生成版本5.2 ................................................................11.

  1. 启动时出现故障现象。  

:在程序中初始化DSP时,出现InitXintF()函数错误;无法启动,因为在本地区域初始化时出现无限循环。

  1. 历史

:2015~2016年期间生产中没有出现问题或任何缺陷错误,2017年首次出现问题,我们在2018年制造的大多数主板都有连续症状(错误发生)。

另外,相同类型的其它主板也有相同的症状。

 

从我们的角度来看,我们估计DSP BIOS中实施的固件会出现这种典型症状。 似乎DSP芯片本身的其他功能或功能已经升级,因为此症状在某个时候突然出现。

总之,我们在2015~2016年制造的先前DSP板没有出现问题或任何缺陷错误。 此时,我们想请您仔细查看此DSP本身。

Q1)是否有任何相关查询面临与我们类似的情况?

问题2)是否仅在BIOS版本中出现?

问题3)我们会考虑审核哪个部分?

或者,如果您可以安排时间表来支持我们自己,那将是如此值得赞赏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您已创建了相同的线程,但在https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/662286上66.2286万上具有不同的标题。 请关闭该帖子,不要创建重复帖子。

     

    • 您是否说2015-2016年2016年正常工作的同一固件突然出现此问题?
    •  能否提供设备顶部的照片?  
    • 在器件勘误表中,有以下项目:内存:开机后XINTF模块可能操作不正确。 您是否检查过它是否适用于您的设计?
    • 您提到它只发生在0°C和32°C之间? 在这个范围之外呢? 即<0'C和>32'C?

    • 每次开机时错误是否一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    很抱歉创建了重复的帖子。 我单击了一个相同线程的"已解决"按钮。

    请查看以下问题的答案:

    1.您是否说2015-2016年2016年正常工作的同一固件突然出现此问题?
    :我们从2015年开始生产,于2017年初发布(F/W init()与2015年相同)。

    2.能否提供设备顶部的照片?
    :请查看附加的文件。

    3.在器件勘误表中,有以下项目:内存:开机后XINTF模块可能操作不正确。 您是否检查过它是否适用于您的设计?
    :我们正在使用重置IC“TPS3808G33DBVT”,“H/W”从2015年至今没有变化。

    4.您提到它只发生在0°C和32°C之间? 在这个范围之外呢? 即<0'C和>32'C?
    :主要由-25至-32 ' C造成

    5.每次开机时错误是否一致?
    :每次开机时,错误都会持续发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您最初的帖子中,您说过:“P/N = TMS320F2.8335万在0至-32`C的低温环境下启动时发生引导偏差”。 现在,在最后一篇文章中,你说:“这主要是由-25至-32' C造成的”。 哪一项是正确的? 请准确地指定您看到此问题的温度范围,并阐明此范围之外的情况。

     

    您会说:“每次开机时,错误都会持续发生。” 是否可以在显示此错误一致的设备上尝试以下操作? 删除代码中的所有其他内容,仅保留XINTF初始化函数并尝试运行它。 此代码不应超过几行。 另外,请说明对DSP-BIOS的依赖。 您是否说如果不使用DSP-BIOS,您不会看到此问题?

     

    我不理解您对勘误表的看法。 我看到您正在使用TPS3808G33DBVT,但这并不意味着什么。 具体来说,您是否在应用程序中采用了变通办法?

     

    感谢您提供设备的照片。 此照片中的所有设备是否都显示此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,崔宇镇:

    您可以致电02-560-6863与我联系吗?

    许俊旭
    TI韩国MCU FAE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您最初的帖子中,您说过: “P/N = TMS320F2.8335万 在0至-32`C的低温环境下启动时发生引导偏差”。  现在,在最后一篇文章中,你说: “这主要是由-25至-32' C造成的”。  哪一项是正确的? 请准确地指定您看到此问题的温度范围,并阐明此范围之外的情况。

    ==>其中大多数在-30`C ~-32`C之间有启动偏差 其中一些甚至在-25`C时也会发生  

    作为参考,我们在-32`C下进行测试

     

    您会说 :“每次开机时,错误都会持续发生。”  是否可以在显示此错误一致的设备上尝试以下操作? 删除代码中的所有其他内容,仅保留XINTF初始化函数并尝试运行它。 此代码不应超过几行。 另外,请说明对DSP-BIOS的依赖。 您是否说如果不使用DSP-BIOS,您不会看到此问题?

    ==>仅应用XINTF初始化时发生错误。

    n`t仅在DSP-BIOS中发生错误,如果我们不使用DSP-BIOS,则不会出现问题。

     我不理解您对勘误表的看法。 我看到您正在使用TPS3808G33DBVT,但这并不意味着什么。 具体来说,您是否在应用程序中采用了变通办法?

    ==>我们正在使用TPS3808G33DBVT进行重置IC,从2015年到现在,H/W没有变化。

    同时,TMS320F2.8335万和XINTF之间的连接组件也是FPGA。

     

    感谢您提供设备的照片。 此照片中的所有设备是否都显示此问题?

    ==>照片中显示此问题的所有设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否联系我们的FAE Junghyuk Huh,以便我们继续进行调试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吴进
    我有一段时间没有收到您的信息。 我认为您能够识别/解决问题。 除非另有消息,否则我将关闭此帖子。