主题:controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
最近,我将我的程序从CCS v.5.1 转移到CCS v.6.2。 但是,在我将我的项目导入到6.2 v.v中并按“编译”后,出现了下面的问题。
我以为是内存问题,所以我修改了F2.8335万_RAM_Ink.cmd,如下图所示。
之后,它可以成功编译,但出现了另一个问题,如下所示:
我已逐步检查程序。 首先,当程序运行到“InitSysCtrl()”时,发生了一些奇怪的事情。
它将在" ASM(" ESTOP0")"处停止。 我对此有点困惑。
然后我继续运行这个程序,另一个麻烦引起了“InitAdc()"它发生在Delay_US(ADC_USDELAY)的命令中,如下所示。
希望有人能帮我解决这个问题,谢谢。
顺便说一下,此程序是在v 5.1 版本中创建的,但我在v 6.1 中创建了另一个新程序,所有这些include文件都来自controlSUITE v142。