部件号:TMDSDC3359
您好,
我使用的是TMDSDC3359调制解调器,零配置GUI出现问题,无法将频段从CENELEC更改为FCC,您能帮我吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:TMDSDC3359
您好,
我使用的是TMDSDC3359调制解调器,零配置GUI出现问题,无法将频段从CENELEC更改为FCC,您能帮我吗?
您好,
首先,您不能使用Zero config GUI来配置 TMDSDC3359 板。
另外,要使用FCC,TMDS板上的SOM应该是FCC SOM( F2.8375万x)
如果主板正确,请参阅 TI G3 DC软件用户Guide.doc中的“运行G3 DC演示”一节,该部分是SDK的一部分,用于 将频段从CENELEC更改为FCC。
此致。
您好,
我是一名特许硬件工程师,负责研究ON (3)相位网格的PCL稳定性。
我购买了TMDSDC3359数据集中器评估模块,其中包括在电力线上进行通信的硬件,但TeraTerm通信太先进,无法让新生编程人员验证位错误率和丢失的数据包。 我希望启动软件 “零配置GUI版本2.103 ”至少是一个初始起点。 遗憾的是,我无法在(2)个模块之间进行通信,这两个模块使用的是一台PC,在COM 4和COM5端口上具有USB到RS-232转换器。
对于下一步在哪里查找启动软件有什么建议? 我将把模块返回给TI。
尽早感谢您
Chris
您好,Chris:
TMDSDC3359 数据集中器评估模块设计用于与邻域网中的终端仪表(“服务节点”)进行通信的前端系统。
因此,理想情况下,在系统中,将有1 个数据集中器 和多 个“服务节点”。
(“服务节点”)是使用以下模块开发的。
数据集中器不使用 'Zero Configuration GUI',而只使用LAN或Tera术语 ....调制解调器确实使用ZCG进行通信和开发。
以下是用于文档和固件的SDK:
此致。