This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDC3359:零配置GUI

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581075/tmdsdc3359-zero-configuration-gui

部件号:TMDSDC3359

您好,

我使用的是TMDSDC3359调制解调器,零配置GUI出现问题,无法将频段从CENELEC更改为FCC,您能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此迁移到C2000论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    首先,您不能使用Zero config GUI来配置 TMDSDC3359 板。

    另外,要使用FCC,TMDS板上的SOM应该是FCC SOM( F2.8375万x)  

    如果主板正确,请参阅  TI G3 DC软件用户Guide.doc中的“运行G3 DC演示”一节,该部分是SDK的一部分,用于 将频段从CENELEC更改为FCC。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我是一名特许硬件工程师,负责研究ON (3)相位网格的PCL稳定性。  

    我购买了TMDSDC3359数据集中器评估模块,其中包括在电力线上进行通信的硬件,但TeraTerm通信太先进,无法让新生编程人员验证位错误率和丢失的数据包。  我希望启动软件 “零配置GUI版本2.103 ”至少是一个初始起点。  遗憾的是,我无法在(2)个模块之间进行通信,这两个模块使用的是一台PC,在COM 4和COM5端口上具有USB到RS-232转换器。

    对于下一步在哪里查找启动软件有什么建议?  我将把模块返回给TI。

    尽早感谢您

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

     TMDSDC3359 数据集中器评估模块设计用于与邻域网中的终端仪表(“服务节点”)进行通信的前端系统。

    因此,理想情况下,在系统中,将有1 个数据集中器 和多 个“服务节点”。

      (“服务节点”)是使用以下模块开发的。

     数据集中器不使用  'Zero Configuration GUI',而只使用LAN或Tera术语 ....调制解调器确实使用ZCG进行通信和开发。

    以下是用于文档和固件的SDK:

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的跟进。
    是否可以让(3)个或更多服务节点模块在没有主数据集中器的情况下直接相互通信和寻址?
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    网络创建最好由数据集中器完成。(DC)

    任何进一步的通信都可以在没有DC的情况下进行 。

    对于32节点网络,即使服务节点调制解调器(即 TMDSPLCKITV4-CEN套件)也可以 用作主设备。

    因此我们可以将1个调制解调器用作主调制解调器,将其余调制解调器用作从属设备。

    此致。