This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:HRPWM/ePWM配置功能和限制以及外部闪存启动

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584920/tms320f28335-hrpwm-epwm-config-capabilties-and-limitations-and-external-flash-booting

部件号:TMS320F2.8335万

您好,

我们正在设计一个带有F2.8335万的定制PCB板,在该板上我们需要使用多个PWM-  我们总共需要12个HRPWM和2个ePWM 为了确保100 % ,我们不会在假设可能的处理器设置时遇到问题,我 要再次检查两个F2.8335万-s是否足以满足以下两个要求:

1) 11个HRPWM,带一个ca。 200kHz载波和1150 kHz (即,一个HR PWM-s的单独PWM载波设置)。  

2)使用所有六个HRPWMA-A时,是否可以同时使用剩余的6x ePWM-B与单独设置的PWM载波?
如果我理解正确,通过TBPRD寄存器为12个PWM通道中的每个通道单独设置PWM载波?
我是否需要考虑其他限制?

是否有任何其它TI微处理器版本的板载HRPWMs超过6个?

还有一个关于外部闪存的问题-我想从外部SPI闪存启动-是否有任何应用程序说明或任何其他文档提供此类解决方案的建议? 或者,Delfino UC可能有一个评估板,其中使用了外部闪存?

此致,Pawel Piwowarski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F2.8335万只有6个HRPWM。 请看一下F2.8075万 (16 HRPWM),F2.8377万S (16 HRPWM)。
    不确定是否从SPI闪存启动加载。 如果时间允许,我将研究一下,但我认为您可以从SPI启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的新版本PCB设计已 进入最后阶段,如果我们 目前使用的F2.8335万 UC包含外部启动功能,将会非常有用。

    是否有机会获得一些提示,以便在何处查找有关 如何实施外部引导的信息,以及可能的一些支持技术文档?

    此致,Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel,

    F2.8335万 引导ROM参考指南 应有助于描述我们提供的内置功能。 当然,您可以编写自己的引导加载程序来启动和配置SPI模块,从 外部存储器接收数据并将其加载到RAM中。

    希望它有所帮助,
    科迪