您好,
我们正在设计一个带有F2.8335万的定制PCB板,在该板上我们需要使用多个PWM- 我们总共需要12个HRPWM和2个ePWM 为了确保100 % ,我们不会在假设可能的处理器设置时遇到问题,我 要再次检查两个F2.8335万-s是否足以满足以下两个要求:
1) 11个HRPWM,带一个ca。 200kHz载波和1150 kHz (即,一个HR PWM-s的单独PWM载波设置)。
2)使用所有六个HRPWMA-A时,是否可以同时使用剩余的6x ePWM-B与单独设置的PWM载波?
如果我理解正确,通过TBPRD寄存器为12个PWM通道中的每个通道单独设置PWM载波?
我是否需要考虑其他限制?
是否有任何其它TI微处理器版本的板载HRPWMs超过6个?
还有一个关于外部闪存的问题-我想从外部SPI闪存启动-是否有任何应用程序说明或任何其他文档提供此类解决方案的建议? 或者,Delfino UC可能有一个评估板,其中使用了外部闪存?
此致,Pawel Piwowarski