This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在C2000系列DSP上使用EtherCAT

Guru**** 2582805 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578611/using-ethercat-on-c2000-series-dsp-s

主题中讨论的其他部件:AMIC110

您好,

我想在 TI TMS C2.8346万,C2.8377万上实施EtherCAT从属设备。 我可以直接使用Sitara处理器的代码吗?

以前有人尝试过吗? 在哪里可以找到Sitara处理器的EtherCAT代码?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,Sitara ESC实施基于ICSS子系统。 这在C2000中不存在。
    C2000具有使用外部ASIC实施EtherCAT从属设备的备用路由。 请在C2000论坛上提问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再一个note...check AMIC110,它可以与C2000一起工作,取代外部ASIC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000具有用于新型Delfino MCU (F2837xD)的TI设计。 请参阅 此http://www.ti.com/tool/TIDM-DELFINO-ETHERCAT

    此致

    Santosh Athuru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我正在执行tiubq6a.pdf中提供的步骤。 在将pdi_test_app_spi.bin文件下载到EtherCAT ASIC之后,如第2.4 章所述。3,我在设备中只看到1,我希望看到一个名称和变量,而不是框1。 pdi_test_app_spi.bin文件是否存在问题?

    此外,我想了解是否可以将该代码用于功能完备的EtherCAT从属设备? 此代码有哪些缺点? TI是否可以提供其它代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TI设计SW示例仅包括一个HAL (SPI或EMIF),用于从2837xD MCU连接到外部ET1100 EtherCAT从属控制器。 因此,提供的EEPROM bin文件非常基本,不包括有关从属配置文件或设备标识的任何详细信息,也不包括任何PDO。

    此外,TI设计中提供的SW示例不包括etherCAT从属堆栈或应用。 我们计划在今年第三季度发布C2000的基本etherCAT从属配置文件示例。 请继续关注。

    现在,客户需要获得EtherCAT从属堆栈并将其移植到C2000,并使用/调整提供的HAL与TI设计。

    希望这有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TI设计SW示例仅包括一个HAL (SPI或EMIF),用于从2837xD MCU连接到外部ET1100 EtherCAT从属控制器。 因此,提供的EEPROM bin文件非常基本,不包括有关从属配置文件或设备标识的任何详细信息,也不包括任何PDO。

    此外,TI设计中提供的SW示例不包括etherCAT从属堆栈或应用。 我们计划在今年第三季度发布C2000的基本etherCAT从属配置文件示例。 请继续关注。

    现在,客户需要获得EtherCAT从属堆栈并将其移植到C2000,并使用/调整提供的HAL与TI设计。

    希望这有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru

    [/引述]

     基本EtherCAT配置文件是否包括完整的EtherCAT堆栈? (我的意思是SDOS,PDO和其他EtherCAT功能,这些功能由Beckhoff提供。)

    此外,是否会为 2.8377万D或其他版本发布代码 ?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,示例应用程序配置文件将包含PDO。 计划随示例一起发布的etherCAT从属堆栈库将支持SDOS和CoE邮箱协议。示例将用于基于F2.8379万D的etherCAT套件。

    TI无法发布etherCAT从属堆栈源,因为它们必须从Beckhoff/ETG获取。 我们将介绍用户如何将Beckhoff EtherCAT从属堆栈移植到C28x MCU上或在C28x MCU上运行,以及如何通过链接到所移植的从属堆栈库来演示EtherCAT功能。 这是去年发布的TI设计的延续。

    此致

    Santosh Athuru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    示例计划在今年第三季度发布,是否将ESI文件保存在xml中而不是bin文件中? 我询问我是否可以通过Beckhoff提供的SSC工具生成适合我的应用程序的从属堆栈代码。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将有ESI文件用于示例应用程序配置文件,二进制文件用于EEPROM。 SSC工具需要用于生成默认的从属堆栈代码,并且需要应用提供的移植指令以使从属堆栈为F2.8379万D MCU工作。

    此致
    Santosh Athuru