请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万 主题中讨论的其他部件: controlSUITE, C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生:
我有一个内置TMS320F2.8069万的TMS320C200o套件。
我使用CCS更新固件,该过程似乎成功,直到最后显示一条消息, 如所附图表所示。
无法在“R:/dspsrdc_csa/emeter/DSP_C28x/prim/src/common/primae.c”中找到源文件
重启后,套件似乎出现爬虫程序故障,板载LED从未像往常一样闪烁。
我使用另一个编程工具C2Prog.exe,它显示成功,如附图所示。
但在关机后再开机后仍会挂起。
如何修复?
非常感谢。