This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSPREX2.8335万:eQEP11A (CANTXB),eQEP1B (CANRXB),eQEP1I (SCIRXDB)外设板上的物理引脚位置?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585097/ccs-tmdsprex28335-eqep11a-cantxb-eqep1b-canrxb-eqep1i-scirxdb-physical-pins-location-on-the-peripheral-board

部件号:TMDSPREX2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想将两个编码器与F2.8335万外设浏览器套件配合使用。

将eQEP2连接到eCAP1,eCAP2和eCAP3后,它工作正常。

关于eQEP1,我不知道在哪里连接电线(A,B,Z),因为我有4个标有CAN-H和CAN-L的针脚

CAN-H/CAN-L引脚与CANTXB/CANRXB或CANTXA/CANRXA之间的链路是什么?

我猜SCIRXDB只是SCI RX引脚? 我对吗?

请帮帮我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpha,

    在TMDSPREX2.8335万上,有一个SN35HVD230 CAN收发器,可将CAN_TX和CAN_RX (MCU侧的CAN信号)转换为CAN总线的CAN_H和CAN_L。 CAN_H和CAN_L是差分信号,标准CAN总线的电压水平正确。 您可以将CAN收发器设备(如CANalyzer或独木舟)连接到CAN_H和CAN_L,并监控CAN信号。  

     

    --卡什

    如果我的帖子回答了您的问题,请单击 "验证答案" 按钮。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kash,
    当我需要CAN接口时,您的答案将对我有所帮助。

    现在,我只需要CANRXB (GPIO20),CANTXB (GPIO21)和SCIRXDB (GPIO23)引脚的位置来连接我的第二个编码器A,B和I (Z)输出。

    它适用于我用于第一个编码器的eQEP2,但这一个很容易,因为eCAP1 (GPIO24),eCAP2 (GPIO25)和eCAP3 (GPIO26)引脚在主板上可以清楚地识别。

    谢谢
    字母
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡什

    通过遵循您的方法,

    GPIO20,GPIO21和GPIO23的引脚为  

    GPIO -20 --> CDC-MDSA
    GPIO-21 --> CDC-MDRA
    GPIO-23 --> CDC-MFSXA

    但是在主板上有任何引脚! 我是否需要添加其他PIN?

    字母

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡什

    最后,我将配置板上可用的3个DI引脚,然后将其数据发送到GPIO20,21和23。
    我会告诉您是否解决了问题。

    字母
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好,祝你好运!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alpha,

    您是否解决了问题? 如果您不使用McBSP等功能,则可以配置GPIO mux以使用QEP功能。 为确保不存在硬件问题,我建议删除您不打算使用的可能导致任何争用或影响QEP信号的组件。 您似乎拉动了电阻器R31,R32和R33,并将EQEP1信号焊接到这些电极片上。