This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8055万:正弦分析器有问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583740/tms320f28055-i-have-a-problem-with-sine-analyzer

部件号:TMS320F2.8055万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

我使用DPlib正弦分析器。 在图中,我附上了正弦波,输入正弦分析器。 正弦分析器在1万 Hz时调用。 阈值为0.1。 正弦提取频率为8万 Hz。

问题是输出参数的结果不稳定。  例如,频率在BandB 98 - 102 Hz之间不断跳转。 Vrms和Vavg有相同的问题。  这会导致反馈电流回路的操作不稳定。

如何解决此问题?

记录仪

这是我的示波器查看正弦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您使用的是哪个版本的正弦分析器,我们在正弦分析器中添加了一些筛选器以缓解这些问题。

    C:\ti\controlSUITE\development _kits\TIDM_1000\v1_01_00_00\f2837x\pfc3phvienna</s>2837

    请查看上述代码中更新的模块。