This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVACIMTR:电动机ID与数据表(LVACIMTR)之间的大幅偏差

Guru**** 2593250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585304/lvacimtr-large-deviations-between-motor-id-and-datasheet-lvacimtr

部件号:LVACIMTR

大家好,

我正在研究不同的无传感器观测器,使用DRV8312-69M-Kit和LVACIMTR,我的程序可以工作,但动态行为有一些问题,在稳定状态速度上,偏移大约20-40 rpm。 我认为这与参数不匹配有关。 令我担忧的是,电机ID (带有lab02a)提供的值与LVACIMTR数据表中指定的值相差很大。

如图所示,尤其是 USER_MOTOR_LS_d和 USER_MOTOR_RR有较大的偏差。 从instaSPIN ID:

从LVACIMTR数据表:我记得这些值也创建了"user_ErrorCode_iqFullScaleVoltage_V_Low",这让我感到困惑,因为我了解 user_IQ_FULL_SCALE_VOLT_V 必须等于Vbus,LVACIMTR应与DRV8312-69M兼容。 因此,id的 user_motor_ls_d似乎更逼真  

问题是如果我使用估计的参数,偏移问题就不会变得更好。 有人能帮我找出哪些是真正的参数吗? 可能是LVACIMTR制造商改变了一些东西,或者我犯了一个错误。

提前感谢。

e2e.ti.com/.../8816.user.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在RR和LS识别过程中,您是否能够锁定转子?

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,当然。

    这不是一个非常重要的问题,因为我可以处理参数,但仍需要有精确的参数。