This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:F2.8377万D's通用SPI是否可以运行50MHz?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584069/tms320f28377d-can-f28377d-s-general-spi-can-run-50mhz

部件号:TMS320F2.8377万D

您好,

F2.8377万D的高速SPI可以运行50MHz。 (当HS_MODE=1时为GPIO 58,59,60,61)
F2.8377万D的通用SPI是否可以运行50MHz? (例如:GPIO 16,17,18,19或 GPIO 58,59,60,61 (当HS_MODE=0时)
SPRS880G.pdf第159和167页中的tc (spc) S =4tc (SYSCLK)没有区别。
谢谢!

此致,
西门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Champ:

    HS_MODE = 0时SPI的最大频率是多少? 如果有,请告知您的想法,谢谢。

    此致,
    卢克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SIMEN BIAO 说:
    F2.8377万A的通用SPI能否运行50MHz?

    不,下面是一个示例:

    最大LSPCLK可以等于100MHz,这意味着您可以实现最大25Mbps

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅需明确说明,F2.8377万D上的SPI接口可以50MHz运行,但只能在特定的PINMUX选项上运行(HS_MODE =1)。 在其它pinmux选件上,不保证50MHz的操作。

    此致,
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gautam:

    在SPRS880G.pdf第62页中。   LSPLCK最大可为200MHz。

    您为什么说LSPCLK最大值为100Mhz?

    这让我感到困惑。

    谢谢!

    此致,

    西门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,

    由于F2.8377万D通用SPI无法保证运行50 MHz。
    TI能否提供有关通用SPI的清晰的操作速度范围?
    我在数据表上找不到它。
    谢谢!


    此致,
    西门
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Siden Biao"]

    在SPRS880G.pdf第62页中。   LSPLCK最大可为200MHz。

    您为什么说LSPCLK最大值为100Mhz?

    [/引述]

    我的错误。 没错,LSPCLK可以达到200MHz,正如Vivek所指出的,在这个LSPCLK上,一般SPI可以达到50Mbps,但没有保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引述] TI能否明确提供有关通用SPI的操作速度范围? [/引述]

    25MHz

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek和Gautam,

    感谢您的回答,谢谢。

    此致,
    西门