This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:HVPM_Enhanced_Sensorless _2803x的通信代码

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584701/tmdshvmtrpfckit-the-comunication-code-for-hvpm_enhanced_sensorless_2803x

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他部件:controlSUITE,, TMDSHVMTRINSPINTMDSCNCD2.8069万MISO

您好,

 

现在,我们正在运行带有高压电机控制和PFC开发者套件(v 2.1)和HVPM_Enhanced_Sensorless Piccolo_F2.8035万的PMSM。

 

我们希望按照“高压数字电机控制套件R R 1.1 快速入门指南”,在300rpm到4500rpm之间运行PMSM (EMJ-04APB22)。

 

遗憾的是,GUI“HVMTRPFCKIT-PM-ACI-GUI.exe”只支持  300rpm到1500rpm的电位计。

 

因此,我们希望开发新的GUI,以使用高压电机控制和PFC开发者套件(v 2.1 )和HVPM_Enhanced_Sensorless Piccolo2.8035万来运行电机。 然后,转速范围可为300rpm至4500rpm。

但是,我们在文档“HVPM_Enhanced_Sensorless _2803x”controlSUITE中找不到通信代码。

 

有人能告诉我在哪里可以找到关于带Piccolo_F2.8035万的HVPM_Enhanced_Sensorless的通信代码吗? 或者TI技术人员是否可以向我们提供此通信代码或通信协议?

 

谢谢。

 

王燕琴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yeqin,

    您是否尝试使用InstaSPIN通用GUI? 它应该有用于自定义GUI的文档

    www.ti.com/.../instaspinuniversalgui

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean

    我已按照您的建议安装InstaSPIN通用GUI。 我没有找到非常有用的信息。

    与InstaSPIN简介一致:

    MCU F3.8035万 seril不属于InstaSPIN。

    TMDSHVMTRPFCKIT基于F3.8035万/F28335 MCU2.8335万 MCU。 用于此操作的GUI“HVMTRPFCKIT-PM-ACI-GUI.exe”是基于Crossshairs软件的。

    有两种方法可以帮助我解决问题:

    1.其中一个是帮助我在文档“HVPM_Enhanced_Sensorless _2803x”controlSUITE中找到通信代码。

    2.另一种方法是帮助我生成带有“HVDMC套件PM ACI.idproj”文件(附件吹扫)和十字准线软件的新GUI,并让电位计从300rpm转至4500rpm?

    谢谢。

    Yeqin

    e2e.ti.com/.../1425.HVDMC-KIT-PM-ACI.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,

    我还有另一个问题。

    执行以下两种产品:
    1.高压电机控制套件,带InstaSPIN-FOC和InstaSPIN-MOTION启用Piccolo MCU (部件号:TMDSHVMTRINSPIN)
    2.高压电机控制和PFC开发者套件(2.1)(部件号:TMDSHVMTRPFCKIT)
    具有相同的硬件?

    我带来的是第二个产品(TMDSHVMTRPFCKIT)。

    如果他们有相同的硬件,那么我可以为我们的硬件购买一个新的控制器“TMDSTNCD2.8069万MISO”。
    我可以根据您的建议使用InstaSPIN的工具和GUI。

    谢谢。

    Yeqin