主题中讨论的其他部件:controlSUITE,, TMDSHVMTRINSPIN, TMDSCNCD2.8069万MISO
您好,
现在,我们正在运行带有高压电机控制和PFC开发者套件(v 2.1)和HVPM_Enhanced_Sensorless Piccolo_F2.8035万的PMSM。
我们希望按照“高压数字电机控制套件R R 1.1 快速入门指南”,在300rpm到4500rpm之间运行PMSM (EMJ-04APB22)。
遗憾的是,GUI“HVMTRPFCKIT-PM-ACI-GUI.exe”只支持 300rpm到1500rpm的电位计。
因此,我们希望开发新的GUI,以使用高压电机控制和PFC开发者套件(v 2.1 )和HVPM_Enhanced_Sensorless Piccolo2.8035万来运行电机。 然后,转速范围可为300rpm至4500rpm。
但是,我们在文档“HVPM_Enhanced_Sensorless _2803x”controlSUITE中找不到通信代码。
有人能告诉我在哪里可以找到关于带Piccolo_F2.8035万的HVPM_Enhanced_Sensorless的通信代码吗? 或者TI技术人员是否可以向我们提供此通信代码或通信协议?
谢谢。
王燕琴