This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:关于开发板的使用(LAUNCHXL-F2.8377万S)

Guru**** 2485775 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585305/ccs-tms320f28377s-about-the-use-of-the-development-board-launchxl-f28377s

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

TI工程师您好!

我刚开始使用LAUNCHXL-F2.8377万S。编译测试程序时出现警告。如下图所示。

我没有修改程序内容。请帮我解决这个问题。此外,LAUNCHLL-F2.8377万S是否有使用说明?我只找到了绘图PDF。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几种资源:第一种是controlSUITE,它是TI的一种独立工具,具有F2.8377万S和Launchpad的示例代码和文档。 此外,C2000ware是一种更新的工具,它具有处理器的代码。

    关于警告,似乎可以采取措施加以克服,但目前情况可能还可以,因为Fid是定期更新的。
    希望这能有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! 感谢您查看LAUNCHTXL-F2.8377万S。

    如Todd所述,controlSUITE和C2000Ware是所有软件示例和头文件的理想选择。 您可以为F2.8377万S执行任何项目,并将其编译并加载到LaunchPad中。

    有关更多说明文件,请转至工具页面(www.ti.com/.../LAUNCHXL-F2.8377万S) 并下载用户指南(www.ti.com/.../sprui25)。 这将为您提供有关硬件本身的更多信息。

    一般而言,“使用说明”是为了学习C2000微处理器架构,并评估其在您的定制系统中的使用能力。 如果您有更具体的问题,我很乐意为您提供帮助。

    我已经通知了一位同事,他可以帮助您解决编译器警告。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于...

    Jin Chao Yang 说:
    编译测试程序时出现警告。[/QUOT]

    警告的全文不会显示。  出现在控制台视图中。  它可能类似于:FID已设置,但从未使用。  编译器警告您程序效率低下。  将创建变量fid,并为其分配一个值。  但就是这样。  fid没有使用(或读取)。  因此,您可以将其删除,而不会对程序产生任何影响。  

    尽管如此,您可能不会注意到节省的资金太少。  因此,是否解决这个问题取决于您。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢