This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用高压太阳能逆变器DC-AC板开发LCL逆变器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585186/using-high-voltage-solar-inverter-dc-ac-board-to-develop-a-lcl-inverter

尊敬的技术人员:

我现在使用 高压太阳能逆变器DC-AC板自己开发LCL滤波器。

我添加了额外的1.5mH电感器作为栅侧电感器,

我使用Sogi PLL获取相位和PR电流控制回路来控制栅侧电流以遵循当前参考。

我使用双极PWM调制。目前我进行无栅格的PR闭环,负载为R=20欧姆。

但是,结果就在这里

绿线是输出电压,红线是输出电流。

为什么有如此多的切换频率谐波和如此严重的交叉零失真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tong,

    您能否提供一个示意图并了解您正在用于此逆变器应用的控制器? 您提到使用“Sogi PLL”,那么这是基于C2000的设计吗? 这样,我就可以将您的问题提交给最好的应用程序工程团队,以帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Brian:
    我使用此主板:C2000Tm太阳能DC/DC单相反相器(www.ti.com/.../tidm-solar-onephinv)
    并添加一个1.5mh电感器以替代上部继电器,从而形成LCL逆变器。
    我使用PR控制来控制栅侧电感器电流。
    直流侧是直流电源,交流侧负载是20欧姆的纯电阻器。
    我使用MCU 2.8069万和双极PWM调制(90Mhz CPU)
    像图中所示的那样,正像位镜用于检测逆变器输出电压和输出电流。

    我不知道为什么有这么多的切换频率谐波(20kHz采样频率)?
    还有为什么在零交叉时存在不可篡改?
    你对此有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,您可以指导,这将是一个很大的帮助,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tong,

    我将此迁移到C2000论坛,因为那里的专家将能够提供更好的帮助。 我希望您的解决方案容易解决。