请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的技术人员:
我现在使用 高压太阳能逆变器DC-AC板自己开发LCL滤波器。
我添加了额外的1.5mH电感器作为栅侧电感器,
我使用Sogi PLL获取相位和PR电流控制回路来控制栅侧电流以遵循当前参考。
我使用双极PWM调制。目前我进行无栅格的PR闭环,负载为R=20欧姆。
但是,结果就在这里
绿线是输出电压,红线是输出电流。
为什么有如此多的切换频率谐波和如此严重的交叉零失真?